Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

High-quality sugar and no bittersweet surprise

Inline quality measurement in sugar production

To ensure the safety of consumers and plants, very high standards apply in the food industry. Various methods are used to monitor the quality of the food. Purity and quality of sugars need to be measured according to the International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis Ltd. (ICUMSA). This measurement is very costly and time consuming.

ICUMSA scheme ©Endress+Hauser

Results

  • Improved product quality through precise inline real-time measurement

  • Better response to events such as filter breakage

  • The return on invest for the online measurement is less than one month due to the importance of the measurement

  • Less error prone and not operator dependent like a lab measurement

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP) in hygienic industries

Customer challenge

Sugar manufacturers must meet high quality standards, and these standards are recognized internationally by authorities. The ICUMSA Methods Book describes how an ICUMSA COLOR must be measured. In a customer's white sugar production process, the expected ICUMSA measurement range is between 75 and 300 IU with a Brix value between 62 and 65 and a process temperature of about 80 °C. In this application, the ICUMSA reference value must be measured according to methods GS2/3-9 (2005) Determination of Sugar Solution Color at pH 7.0 and GS2/3-10 (2011) Determination of White Sugar Solution Color.

Our solution

Using the OUSAF22 color sensor, it is possible to measure the ICUMSA color value. Looking at the variables of the ICUMSA formula, the specific density, RDS and absorbance are unknown. If the RDS and thus the density values are stable, they can be measured once with the described laboratory method. Finally, the unknown quantity is the absorbance at 420 nm. This can be measured perfect by the OUSAF22. The inline photometer measures the color changes, from which the ICUMSA color value is then calculated via the mathematical menu in the CM44P. In case the density and RDS values vary, a Coriolis flow meter can be used.

Kapcsolat

Érdekli a kínálatunk? Kérdése van az alkalmazásával kapcsolatban?

Kérjük ossza meg velünk a részleteket minél pontosabban, hogy válaszunk a lehető legpontosabb lehessen.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható